AD8495能对E型和J型热电偶进行检测么?

大家好!

       本人正在使用AD8495对热电偶温度进行检测。

       由于项目要求能够检测电路能够在K、J、E的热电偶中通用,并且考虑到目前一级代理E络盟不再继续采购AD8496(针对J型)使得AD8496价格升高,AD8494(针对J型)的2℃精度对应的测温范围不能满足项目的要求,所以想利用AD8495对K、J、E的热电偶进行检测。

       想问一下:

       (1)对于K型热电偶,AD8495的输入输出关系是Vthermocouple = (Vout - Vref - 12.5mv)/122.4。

        那么,对于E型和J型,AD8495的输入输出关系是什么呢?还是上述这种关系吗?AD8495的内部冷端补偿是不是只针对K型热电偶?

        如果对于E型和J型热电偶,AD8495有固定的输入输出关系的话,我也可以想办法用AD8495处理热电偶的通用问题。

        我用E型热电偶检测室温,AD8495的输出为138mv,跟用K型的差不多(140mv)。

       (2)ADI有推荐的解决方案么?能够适用于K、J、E。

       (3)如果使用仪表放大器,例如AD8421、AD8422,有什么方法可以处理室温附近的负输出?所谓的“室温附近的负输出”是指:譬如用AD8421对K型热电偶的信号放大100倍,在室温附近,AD8421的输出为负。当然,理论上应该是零吧,这很难做到。

        谢谢大家!