AD8495的抗干扰问题

ADI的工程师:

     您好!

     我们正使用贵公司的AD8495搭建热电偶的温度检测系统。我们的检测系统如下:

     1.热电偶暴露在工业环境(我们产品的特点);

     2.热电偶的长引线为双绞线,长度约为1.5米;

     3.使用贵公司的推荐电路(应用笔记为CN0271_cn);

     4.热电偶的检测温度为室温~600℃,对应热电偶电压为0.8~25mv;

     5.信号的频率范围为0~1kHz。

     遇到如下问题:

     在实验室环境,使用贵公司的推荐电路能够准确测量室温(示波器显示为:100mv的直流信号 + 10mv的工频交流信号)

     在工业环境,热电偶所在的铜块连接上电缆后,用AD8495测量室温,得到的信号为100mv的直流信号 + 100mv的工频交流信号。估计是铜块的连接电缆感应到工频信号。

 

我们想用硬件方案处理干扰问题。

     在此,想请教几个问题:

     1.如何增强基于AD8495的检测电路的抗干扰能力,尤其是工频干扰?

     2.我们原本的检测系统是用贵公司的AD629作为隔离芯片的,隔离后再放大热电偶信号。如果我们结合贵公司的AD629和AD8495的话,那么,你们能否推荐一个热电偶的检测电路,包括滤波电路?(PS:这个方案的成本有点高)

     3.在热电偶的温度检测方面,贵公司有其它的推荐方案么?要求如下:热电偶暴露在工业环境中,检测电路具备较强的抗干扰能力,尤其是50Hz工频干扰。(PS:我把AD595等芯片都查看了一遍了)

 

谢谢!

  • 问一下信号经AD8495处理后,是否接ADC进行模数转换

    有很多ADC可以一直 50/60 Hz的干扰

  • 首先非常感谢您的回答。因为这个电路已经困扰了我2周了。

    我的方案是:热电偶信号经过AD8495(当然有低通滤波电路)的采样电路后,直接送入TI公司DSP的ADC引脚了。因为TI的DSP有足够(可以说过多)的ADC引脚了,所以没有打算用ADI的高分辨率ADC(控制成本)。

    如果AD8495电路接的是热电偶 + 热电偶的双绞延长线(测室温),示波器的显示是比较微弱的工频信号,大概10mv左右。

    但是,由于热电偶的测温对象是一块连接有粗铜缆的铜块,一接上粗铜缆,示波器的显示则会出现正负100mv的工频信号(测室温)。所以我估计是粗铜缆感应到工频干扰。

    我打算在AD8495之前加入AD629,想提高抗共模的能力。应该是我的连接有问题,对室温的测量,AD629 + AD8495的输出是高频杂波(按道理应该是波动直流信号,100mv左右)。我的连接是热电偶的正、负接AD629的正、负输入,AD629的输出接AD8495的正输入,地接AD8495的负输入。

    所以,我想:

    1.如何增强AD8495电路的抗干扰能力,尤其是工频干扰。

    2.能不能用一款抗高共模的芯片放在AD8495的前面?如果有,用哪款芯片,与AD8495怎么连接?

    谢谢!

  • 仪表放大器可以很好的 抑制共模干扰,放大差模信号,  比如 AD8422 AD8421, 可以把仪表放大器接在最前端

    有一些 sigma-delta ADC 可以抑制 工频干扰, 可以使用这些ADC 再将信号传输给 DSP