最近使用AD8231这款放大器,测试时,使用信号发生器作为输入,增益G=1时输出正常,但G设置成其他值时,也还会输出一个正弦波,但摆幅和偏置的放大情况和G不一样。
请各位大神帮帮忙,谢谢。
最近使用AD8231这款放大器,测试时,使用信号发生器作为输入,增益G=1时输出正常,但G设置成其他值时,也还会输出一个正弦波,但摆幅和偏置的放大情况和G不一样。
请各位大神帮帮忙,谢谢。
你好,谢谢你的回答。。问题解决了,分析的原因是芯片供电使用的是5V单电源,而信号输入使用的是信号发生器,VIN+接正,VIN-接地。当G=1时,内部调节增益的电阻相当于开路,不会对系统造成影响;但G不等于1时,在调节增益的电阻影响下,负责负端输入的放大器上就会出现一个负电压,从而导致芯片不工作。
现象很奇怪, 建议尝试更换芯片是否有所改善,更换信号源是否有所变化,
是单颗芯片出现上述故障,还是多颗也有相似的问题,
仪表放大器在使用的过程中,还需要特别关注 输入和输出的范围
亲,麻烦问你一个问题。。AD8231双电源供电时,增益控制引脚的电平如何设置?