请教AD8557用于传感器交流信号放大的问题?

看了“基于AD855X可编程增益放大器的压力变送器的校准系统”(下简称校准系统)的技术文档和视频,感觉非常好,可以用于压阻压力变送器的直流电压或直流电流输出校准调试,能看懂和明白怎么用(之前用过可编程增益放大器PGA308的变送器调试),请技术支持工程师帮我解答下面的问题:

1、请问该校准系统可否用于校准放大交流信号,比如放大校准压电传感器的输出信号(交流信号)?

2、请问校准系统中的单片机(ADuC841)采集AD855X输出的电压信号给上位机吗?所说的复位万用表是指自动选择万用表的电压档位(直流)吗?还是可以手动选择(直流或交流)?

3、如果用于传感器输出的交流信号的放大,能否通过改上位机软件来实现选择万用表的交流电压档位来实现?

4、能提供校准系统中的单片机和上位机软件的源代码吗?

5、请问有没有做成的成品校准系统可提供?或国内哪家有提供的?

   谢谢!

在放大器板块发了帖子无人回复,在这里重发一下,希望能有答案!