看了“基于AD855X可编程增益放大器的压力变送器的校准系统”(下简称校准系统)的技术文档和视频,感觉非常好,可以用于压阻压力变送器的直流电压或直流电流输出校准调试,能看懂和明白怎么用(之前用过可编程增益放大器PGA308的变送器调试),请技术支持工程师帮我解答下面的问题:
1、请问该校准系统可否用于校准放大交流信号,比如放大校准压电传感器的输出信号(交流信号)?
2、请问校准系统中的单片机(ADuC841)采集AD855X输出的电压信号给上位机吗?所说的复位万用表是指自动选择万用表的电压档位(直流)吗?还是可以手动选择(直流或交流)?
3、如果用于传感器输出的交流信号的放大,能否通过改上位机软件来实现选择万用表的交流电压档位来实现?
4、能提供校准系统中的单片机和上位机软件的源代码吗?
5、请问有没有做成的成品校准系统可提供?或国内哪家有提供的?
谢谢!
关于你的问题, 可以发到如下链接,会有产品线工程师回复
https://ez.analog.com/welcome
打过电话,也发过邮件,让去中文技术论坛。没想到ADI的中文支持这么差,简单的问题也回复不了,令人失望!
请参考来自ADI专家的回复:
3. 报歉,一般情况下,源码是不提供的。
回复的1和2等于没说,回复的3只是告诉不给源码,但ADI的8556/7的校准系统中文资料中说,如有需要可以提供校准软件和单片机软件的源代码。
你的问题翻译后发到了如下链接,会有产品线工程师回复
https://ez.analog.com/message/231499#231499