谢谢贵公司员工的热情帮助,给我提供的信息,在此我还有些疑问:假如我想用产品(例如AD8229)取代下列电路中的
运算放大器,能不能得到更好的频率响应(最好在4MHZ左右),更低的噪声,更高的精度?如果可行,在取代的过程中,我应该注意点什么?谢谢
您是否能告知我们您具体的应用要求?我们可以帮您选择合适的产品。
AD8229在数据手册给出在不同增益下的带宽值,并且分别针对小信号和大信号下,带宽也是不一样的。所以不知道您要求的4MHz的信号增益是多少?信号大小多少?
一般情况下,使用我们的仪表放大器的好处是可以得到比较高的共模抑制比,而分立器件的共模抑制比受到外围电阻的影响很难达到较高的值。