您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
增益最好在10以上,信号的大小为1伏,能不能给我提供给个电路图,谢谢
您是否能告知我们您具体的应用要求?我们可以帮您选择合适的产品。
AD8229在数据手册给出在不同增益下的带宽值,并且分别针对小信号和大信号下,带宽也是不一样的。所以不知道您要求的4MHz的信号增益是多少?信号大小多少?
一般情况下,使用我们的仪表放大器的好处是可以得到比较高的共模抑制比,而分立器件的共模抑制比受到外围电阻的影响很难达到较高的值。
假设您说的信号大小为1V的是输出信号,那么根据公式计算出压摆率为2pi*0.5V*4M=12V/us;但是目前在满足这个压摆率的条件下的仪表放大器在gain=10时带宽没有大于4MHz的产品。