求助关于AD8309对数放大器在调试过程中出现的一些问题!!

各位好!

最近在调试AD8309对数放大器芯片,前两天刚焊接了一板电路,回来以后调试了几天,目前只能调试到62dB左右的放大倍数!

手册上面是100dB的放大倍数,还有很远的距离要调试!

我看了一下手册上面,貌似能调试的也就是第九管脚(LMDR)的外界电阻,个人理解该管脚外界电阻的大小对控制限幅输出影响很大,所以对于该管脚的外接电阻R调试的时候效果确实比较好!

但是调试到62dB以后就一直没有效果了,而且还出现限幅的情况,目前最大的输出只有-7dBm,手册上面写的能够达到22dB,希望能够进一步的提高一下最大输出增益!

想请教一下具体调试该电路的时候应该主要考虑哪些方面的影响呢??

我采用的是单端输入单端输出的测试方法,另外一端电容接地!

电路原理图是按照芯片手册上面给的参考电路图来设计的!!

  • 怎么没人回答,自己先顶一下下!!!

    求ADI工程师们及大神们的指点!!

  • 您好!

    AD8309虽然叫做对数放大器,但实质为检波器,用于射频信号功率检测,因此应成为对数检波器。可检测范围为-80dBm~+20dBm,检波输入范围为100dB。数据手册中图7为输入信号与输出电压间的传输关系。

  • 哦,知道了!!

    那我现在出现一个情况就是,为什么我的最高输出只有-7dBm,我调节第九管脚(LMDR)外的电阻,最高输出幅度依然没有什么变化!!!即使我在改变第九管脚外的电阻值,最高输出功率依然没有改观!

    我看了一下手册,其他能调节的部分也没有什么地方了!!

    难道是那个地方我又没有看仔细或者没有理解到位!!!

    英语水平有限,希望给予一些指点!!

    非常感谢!

  • 您好!

    LMHI/LMLO为限幅放大器输出;VLOG为检波输出。LMHI/LMLO最大输出(典型值)为1.25V(相对于VPS2)。

    RLIM电阻对限幅放大器输出电流进行调节。

    IOUT  = –400 mV/RLIM

    VLIM  = VS  – 400 mV · RLOAD/RLIM

  • 你好,看过你的回复以后我个人的理解是通过VLOG管家外接一个SMA头,然后直接在频谱分析仪上测试VLOG管脚经过放大后的输出结果!

    一会儿我去试试看看这样行不行!

    最近这两天在调试的过程中又发现谐振的情况,原理图是按照芯片手册上面Figure 40来设计,只是做了一下稍微的修改,直接将芯片使能了,没有控制芯片使能的开关!

    下面是我绘制的PCB板图,能帮我分析一下问题出在什么地方吗?

    TOP层

    Bottom层

    测试均采用的是单端输入单端输出的测试方法,另外一段通过电容接地!!

    输入Y1,输出Y3。