大家好,我使用AD620做前置放大器,后面使用AD8037继续放大,两个运放电路单独测试效果很好,但是连接之后要不然是一直输出一个正弦信号,要不然就是一直输出一个负的直流电压,AD8037使用的是手册上的放大电路,AD620输出端直接连在图中IN,请问这是什么原因
大家好,我使用AD620做前置放大器,后面使用AD8037继续放大,两个运放电路单独测试效果很好,但是连接之后要不然是一直输出一个正弦信号,要不然就是一直输出一个负的直流电压,AD8037使用的是手册上的放大电路,AD620输出端直接连在图中IN,请问这是什么原因
会一直输出一个270KHz,幅值基本达到供电电压的正弦信号,很不解哎,求解答
谢谢,一直存在270KHz的信号输出,请问这一般是什么原因
看一下输入信号是否满足 AD8036的输入范围,如果超出范围可能导致输出饱和,
能否把完整的电路贴出来, 此外 逐级的测量输出结果, 每级的输出是否有异常,
电源和地是否有相似频率的噪声
谢谢,我的电路是AD620+AD8037,使用ADG1611调节AD620的增益,使用ADG1611的时候存在这个270KHz的噪声,我又重新制了一块电路板,没有使用ADG1611,就没有噪声了,应该是ADG1611的原因