我最近在使用AD8139这个片子,采用的是单端转差分的形式,随着我单端输入频率增加,输出的差分信号幅度会越来越小。比如我单端输入幅值为2V的4k信号,输出差分信号各自幅值为1v,这是正确的;但假如我单端输入2V的10MHz信号,输出基本就为0(没有交流信号了),请问这是什么原因?如果方便请回电:13623901470.谢谢您的帮忙
我最近在使用AD8139这个片子,采用的是单端转差分的形式,随着我单端输入频率增加,输出的差分信号幅度会越来越小。比如我单端输入幅值为2V的4k信号,输出差分信号各自幅值为1v,这是正确的;但假如我单端输入2V的10MHz信号,输出基本就为0(没有交流信号了),请问这是什么原因?如果方便请回电:13623901470.谢谢您的帮忙
AD8139的-3dB带宽可以达到 410MHz, 所以正常情况下10MHz的信号不会产生衰减
你的电路差分信号放大了多少倍
是否更换过芯片尝试