AD8367

最近想用AD8367进行信号的放大,但是貌似自激了,在无输入情况下测得有100Mhz的输出。用的是datasheet里面的图。嗯对就是这个测的时候标签那里的接线已经用跳帽断开了,真正供电工作的只有AD8367。关于布线。。这是实际的板想问下大家这自激可能是什么原因引起的?

谢谢大家

另外在别的模块上,放大器会出现“不自激但是在达不到理论值的衰减频率点的时候已经衰减的比较厉害了”的情况。因为只是附带的问题,这里就不贴图了,如果方便的话想问下大家这可能是什么情况。

如果可以的话还想问下大家放大器(大概的100Mhz的情况下)布线有什么要注意的地方?或者说这个频率的放大器在做的时候需要特别注意什么
  • 自激最常见的产生原因是输入信号线与输出信号线布线过近引起的。除此之外,还有可能是以下原因。1, 主要自激原因可能来自电源及PCB布线。首先请您测试一下,如果将输入端接地,看输出端是否有输出自激信号。建议您检查一下您的直流供电电源,是否有足够 的去耦处理,直流供电电源如果有交流分量的话,会引起放大器自激震荡。 2, 两级放大的话级间也可能产生自激源,建议在两级间增加滤波网络。 3, 还有就是您的AD8367的用途,如果用作VGA,您可以减少Vgain的控制电压,即减少放大倍数,先测试一下,看是否还会自激。如果用作AGC,那么 您要将MODE管脚输入置低,形成负反馈电路,并且检查一下是否第一级AD8367处在深负反馈产生自激。

  • 首先谢谢你的回答。谢谢。

    接地后测输出,有自激。用作VGA,并没有加入Vgain,测了一下Vgain是500mV,刚好在放大的中间,应该不算大吧?然后测了一下供电端。确实有交流分量,而且挺严重,现在怀疑就是这个问题。已经重新画板多加了电容而且加入了各种不同容值进去尝试,但还是自激了。所以想问下对于AD8367而言,电源的去耦有建议的接法吗?

  • 1:要注意输入输出的阻抗匹配,建议通路150R,对地51R。

    2:注意下本身的增益情况,我自己用的时候在超过30dB的情况下确实会有自激的情况,看下AGC的电压情况,在0.2V-0.3V比较合适。

    希望能帮到你。