在使用AD8510时,输出和理论有差距,当Vin接地时,输出有80mV的直流电压,当输入有1.2VDC时,输出应该为0.48V,可是实测有0.52V。请问这是为什么?
1. 输入接地, 是Vin就近直接接地,还是和正向输入端相连接, 二 者之间是否存在电压差
2. 如果R1 R2之间存在误差,可能导致增益出现误差
1、接地时Vin就近直接接地,测量IN+和IN-有10mV电压差。
2、电阻是1%的电阻,误差不会这么大,更换其他品品牌的运放,电路工作正常了。