ADL5310 和AD8304静态输出电压异常,温漂严重

 

日前我一个客户出现了比较怪异的情况。他们已经量产过的产品大批量出现AD8304 ADL5310静态输出电压异常的情况。

 

 

 

不管是AD8304还是ADL5310,在待机通电,没有输入任何信号情况时(此时INP处静态漏电流 ,万用表测试的电压为0.195V), 静态输出电压偏高。

 

如图, ADL5310 为例

 

 

ADL5310包含两路,out2的静态输出偏大。

 

他们的产品是用来监控移动联通等运营商的光网络通信状态。如果发现网络异常,马上切换到另一路。  这个问题会导致他们在小信号时候测试不准确。网络状态该切换时候不切换,造成重大损失。

 

目前出现比例相当高,大概100块板子里,能出现30块左右。已经蔓延到4款产品出现这种问题。

 

4款产品,有的是使用AD8304 ,有的是使用ADL5310 3路的, 也有2路的。

 

3路的,基本都是中间那一路出现问题。

 

 

 

客户经过反复实验,可采取的补救措施有:

 

  1. 并且他们测试,把出现问题的线路板放在冰箱里面冷冻大约2分钟时间,拿出来放一会测试结果就会恢复正常了。2. 把芯片用热风枪加热,(焊锡融化即可)之后,测试就正常了,即便之后冷却了,测试也是正常的。3. 把出现问题的芯片,换一个新的芯片也能恢复正常。(用电烙铁也可以) 检查: 1. 我已经检查过PCB设计,怀疑是不是设计时候焊锡孔容易把两个管脚连接到一起了。  但仔细检查过了,基本可以排除这种情况。下面是PCB设计,3路设计都是对称的,不清楚为什么只有中间那一路出问题。

  2. 怀疑是不是芯片受潮了?  这种可能性也有。6月份是天气比较潮湿,客户的生产车间的湿度表显示,湿度达到90% 但是使用3AD8304的电路中,为什么只有中间一路有这种情况?ADL5310 ,同一个芯片为什么有一路正常,一路异常?

 

 

 

现在主要疑惑的有两点:

 

  1. 我们仔细测试过,热风枪吹过之后, ADL5310LOG OUT引脚的电压值明显升高, out引脚端的电压值高达0.6以上。 随着温度的冷却,out引脚端的电压值慢慢降到常温时的电压值。 (热风枪吹过之后,具体温度我们没办法进行测试)。

    为什么之前,out引脚端的电压值异常的芯片用热风枪吹过之后就正常了?

    另外 ADL5310datasheet写到的

    此时的电压漂移明显已经高于这个值了,是否正常?

  2. ADL5310,没有输入任何信号的情况下, 该芯片只是通电情况, INP引脚端电压达到195mV, 这种情况不知道是否属于正常范畴?

   各位专家,看看有没有什么建议呢?谢谢啦

Parents Reply Children
No Data