Post Go back to editing

关于AD8513滤波电路的问题

我是使用AD8513来做的带通滤波电路,中心频率1KHZ,增益为0dB,第一版使用了SOIC14封装的片子,测试结果OK。第二版更换为TSSOP14封装的AD8513,增益始终达不到0dB,而且出现了增益不稳定的现象,就是多次测试的结果都不一样。问题应该出在哪里?我更换了不同批次的TSSOP14的片子也不行,电路的走线或者布局有没有可能有影响?!

Parents
  • 布局布线的确会导致不稳定的问题,但是由于其引入的电容 和电感不会过大,所以影响不是最主要的

    如果出现了不稳定问题,可以从调整反馈电容 电阻进行改进

    此外 两种封装的确在寄生电感和电容方面存在不同,如果因为此而导致的不稳定,那么最好调整电容的电容 电阻

Reply
  • 布局布线的确会导致不稳定的问题,但是由于其引入的电容 和电感不会过大,所以影响不是最主要的

    如果出现了不稳定问题,可以从调整反馈电容 电阻进行改进

    此外 两种封装的确在寄生电感和电容方面存在不同,如果因为此而导致的不稳定,那么最好调整电容的电容 电阻

Children
No Data