我是使用AD8513来做的带通滤波电路,中心频率1KHZ,增益为0dB,第一版使用了SOIC14封装的片子,测试结果OK。第二版更换为TSSOP14封装的AD8513,增益始终达不到0dB,而且出现了增益不稳定的现象,就是多次测试的结果都不一样。问题应该出在哪里?我更换了不同批次的TSSOP14的片子也不行,电路的走线或者布局有没有可能有影响?!
我是使用AD8513来做的带通滤波电路,中心频率1KHZ,增益为0dB,第一版使用了SOIC14封装的片子,测试结果OK。第二版更换为TSSOP14封装的AD8513,增益始终达不到0dB,而且出现了增益不稳定的现象,就是多次测试的结果都不一样。问题应该出在哪里?我更换了不同批次的TSSOP14的片子也不行,电路的走线或者布局有没有可能有影响?!
SOIC14与TSSOP14 由于封装工艺不同,的确在寄生电感和电容方面存在不同,但是差别不大,一般不会导致上述问题
问一下,你的芯片从何处买到的
建议去正规代理商处购买,之后测试
都是国外原厂订货,购货渠道没有问题,那跟我的电路布局走线有关系?
布局布线的确会导致不稳定的问题,但是由于其引入的电容 和电感不会过大,所以影响不是最主要的
如果出现了不稳定问题,可以从调整反馈电容 电阻进行改进
此外 两种封装的确在寄生电感和电容方面存在不同,如果因为此而导致的不稳定,那么最好调整电容的电容 电阻