Post Go back to editing

关于AD8206标定和使用的几个问题

ADI公司工程师:
  
   您好!
  
我在使用和调试AD8206这款芯片的过程中,遇到了一些问题,希望得到你们的帮助和解答。

  1.AD8206数据手册上标注的输入失调电压指的是共模输入失调还是差摸输入失调?

  2.使用信号源给芯片加差分输入,信号源的低电平信号端与AD8206的1号引脚连接,并且共系统的地,此时如果信号源的高电平信号端与AD8206的8号引脚连接,则在该连接点测不到相应的差分信号;而如果将两者断开,则在信号源的高电平信号端能够测到相应的差分信号。这是什么原因呢?

  3.如果需要检测和标定ad8206的直流和交流输入误差(应该是毫伏级),采用什么样的方式会比较合适呢?

  4.参考ad8205的数据手册,发现8205与8206相比,差摸输入范围和带宽都更小,只是增益稍大。但是为什么8205的芯片比8206更贵呢?8205相对于8206又有什么优势?


另:是应用在可调buck-boost电路中的电感电流检测模块。
  
   期待您的回复!

谢谢!