Post Go back to editing

关于AD8206标定和使用的几个问题

ADI公司工程师:
  
   您好!
  
我在使用和调试AD8206这款芯片的过程中,遇到了一些问题,希望得到你们的帮助和解答。

  1.AD8206数据手册上标注的输入失调电压指的是共模输入失调还是差摸输入失调?

  2.使用信号源给芯片加差分输入,信号源的低电平信号端与AD8206的1号引脚连接,并且共系统的地,此时如果信号源的高电平信号端与AD8206的8号引脚连接,则在该连接点测不到相应的差分信号;而如果将两者断开,则在信号源的高电平信号端能够测到相应的差分信号。这是什么原因呢?

  3.如果需要检测和标定ad8206的直流和交流输入误差(应该是毫伏级),采用什么样的方式会比较合适呢?

  4.参考ad8205的数据手册,发现8205与8206相比,差摸输入范围和带宽都更小,只是增益稍大。但是为什么8205的芯片比8206更贵呢?8205相对于8206又有什么优势?


另:是应用在可调buck-boost电路中的电感电流检测模块。
  
   期待您的回复!

谢谢!

Parents
  • 如图,红圈是+5V电压输入,蓝圈是系统的地。U5是ad8206,R29是采样电阻(0.05欧姆)。R32电阻没焊(冗余设计),焊了R33(0欧姆)。R29的1脚接的是mos管的漏极,2脚接的是电感负载。现在我在测量的时候R29的2脚和负载断开,1脚不变接在mos管漏极上。然后我把信号源出来的高低两根线分别接8206的8脚和1脚,并且将1脚和系统的地(蓝圈)共接在了一起,上电后我用示波器(共系统地蓝圈)去测8脚和1脚之间的电压发现测不到。而我把信号源的高电平信号和8206的8脚分开后再测,可以在高电平信号端测到我设置好的信号。

    我也觉得这个情况很诡异,求各位大神助攻~

Reply
  • 如图,红圈是+5V电压输入,蓝圈是系统的地。U5是ad8206,R29是采样电阻(0.05欧姆)。R32电阻没焊(冗余设计),焊了R33(0欧姆)。R29的1脚接的是mos管的漏极,2脚接的是电感负载。现在我在测量的时候R29的2脚和负载断开,1脚不变接在mos管漏极上。然后我把信号源出来的高低两根线分别接8206的8脚和1脚,并且将1脚和系统的地(蓝圈)共接在了一起,上电后我用示波器(共系统地蓝圈)去测8脚和1脚之间的电压发现测不到。而我把信号源的高电平信号和8206的8脚分开后再测,可以在高电平信号端测到我设置好的信号。

    我也觉得这个情况很诡异,求各位大神助攻~

Children
No Data