要在-20到40度的环境温度下,产生一个稳定的500-100mv左右的单一固定参考电压,用作系统标定。电压可驱动50欧姆负载。
要求温度系数越小越好,带宽不做要求,只要求精度。
初步想用一个参考电压源+运放实现,求推荐温度系数低的芯片
对于运放来讲,您可以选择我们zero drift,例如AD8538、AD8551、AD8571。关于参考,您也可以选择温漂较小的产品,例如:AD688/AD588、AD598/ADR4520等。