按照图中的接法,C15过来的信号到了AD790的2脚后就会加在一个1.2v的电平上,不懂
难道是TTL的门,要下拉吗?
搞不明白啊,谁能帮忙科普一下
请问您使用的是那种封装的AD790,两种封装对应的pin out是不同的。
您当前要实现什么功能?输入信号的频率和幅度是多少?是否方便发送输入输出的波形?现在测试下来功能是否正常?
您这个问题类似的在ADI的AN-937文档中有提到,是因为AD790输入端阻抗高,耦合电容缺乏放点回路导致的,您在正向输入上并一个电阻到地就可以解决这个问题了,具体信息可以查阅AN-937文档。
陶封的,实现功能就是比较电位,信号是脉冲,脉宽100ns秒,想实现2脚的电位变化