我的电路如图所示,与手册的参考电路不同的是,我将Z接地,W接了一个RC滤波。实际使用的时候,X2和Y2是接地的,现在我测得几组数据如下,单位都是V
| X |
Y | W |
计算得到的U |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 0.48 | 0.138 | 2.09 |
| 0.6 | 0.60 | 0.162 | 2.22 |
| 0.6 | 0.71 | 0.187 | 2.28 |
| 0.6 | 0.82 | 0.210 | 2.34 |
| 0.6 | 0.94 | 0.234 | 2.41 |
表格中的X/Y是指输入的正弦信号的振幅
可见,U不是一个1附近的值,并且随着输入增大而增大。是否我的电路的Z和W端的接法有问题呢?
计算出来的其实是2U,我上面想错了,现在的问题是,2U这个值不稳定,随着输入的增大而增大
计算出来的其实是2U,我上面想错了,现在的问题是,2U这个值不稳定,随着输入的增大而增大