最近在使用AD8232,电路参照的是
AD8232 CHAR Z (A03321A) EVALUATION BOARD
如图
连接导联线后,LOD-和LOD+的输出都是50HZ的方波。(ac导联脱落模式)
一时不知从何调起,希望调试过的朋友指点一二。谢谢!
导联线用的是通用的3导,电极是一次性电极。
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好,该链接是AD8232评估板相关的电路以及文档,供您参考:
http://wiki.analog.com/resources/eval/ad8232-evaluation-guide
我的电路就是参照这个弄的,按照那个quick start 配置的。现在的情况是,LA ,RA导联线什么都不接,导联脱落检测一直是高电平,接左臂 右臂 是50HZ的方波。我用单片机输出一个18HZ ,幅值10mV的正弦信号,导联检测一直是低电平,最终输出也是正确的。总增益我设的是100*2,。
您好,AC模式下,IN+和IN-应该连接到REFOUT或RLD,这种情况下,LOD+引脚变为高电平,该模式中,LOD−引脚未使用并一直保持逻辑低电平状态。DC模式适用于3电极,需要将第三个电极连接到右腿驱动放大器的输出端。
AD8232独立检查每个输入,因此可以指示出哪个电极断开,通过将相应的LOD-或LOD+引脚设为高电平来指示断开的具体电极。请根据上面的描述检查您的电路连接。
你好,我出现了和他一样的问题。我试了datasheet figure 62的双电极和figure 66的三电极配置电路,我用的是信号发生器作为信号源。LOD的输出均为方波。并且我使用示波器在AD8232的IN+和IN-引脚测试波形,发现有大量的50HZ干扰,信号发生器输入的波形不见了。