另外,我实测了一下,做一个同样比例放大器,输入为0,放大1000倍用示波器查看噪声,然后用烙铁头给运放适点加热,发现噪声水平并无明增加。
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您的问题已经通过china.support@analog.com邮箱回复。
您挑选的这几款芯片支持的工作温度范围是-40C~125C,这类型的产品手册里面都没有定义噪声和温度的关系。如果是井下高温工作的话,建议您选择工作温度可以到175C的高温器件,目前我们有的高温器件型号有ADXL206,ADT7312,ADR225, AD8634和AD8229. AD8634的数据手册中给出的噪声谱密度参数是在210C下测得的。
手上倒是有片AD8634,没来及测。不过仪器的性能是全温区衡量的,AD8634为4.2NV的噪声密度,相比AD8599高了4倍,即使在高温表现更胜一筹,但在一般的温度条件可能弱4倍,这是优选AD8599的原因