Post Go back to editing

如何将缓冲器与AD8221搭配使用 ?

来自网友neuro11的提问

您好

我想在一项应用中使用AD8221目的是放大接收自2个电极的不同电位。为消除高频噪声,我在仪表放大器输入前使用了一个RC滤波器,您认为在滤波器和放大器输入之间使用一个电压缓冲器是否会更好。在此情况下,您建议使用哪种模拟器件IC作为电压缓冲器。

 

盼复……

 

谢谢

Parents
  • 您好 neuro11

     

    AD8221有很高的输入阻抗大约100 GΩ。因此通常没有必要在AD8221前放置缓冲器。在这种情况下使用缓冲器有一个问题:缓冲器的CMRR将几乎始终低于AD8221,因此,缓冲器实际上会降低系统性能,而非提升性能。

     

    对于某些特殊情况(如干电极,其与患者的连线有非常高的阻抗),可能必需使用JFET输入缓冲器以获得可能的最大输入阻抗。我们有一款器件AD8244,这是一个四路JFET输入缓冲器,专为此而设计。您可能也会考虑使用AD8220 JFET输入仪表放大器(或者其双通道版本AD8224)。

     

    希望这对您有所帮助。

    谨致问候!

    Scott

Reply
  • 您好 neuro11

     

    AD8221有很高的输入阻抗大约100 GΩ。因此通常没有必要在AD8221前放置缓冲器。在这种情况下使用缓冲器有一个问题:缓冲器的CMRR将几乎始终低于AD8221,因此,缓冲器实际上会降低系统性能,而非提升性能。

     

    对于某些特殊情况(如干电极,其与患者的连线有非常高的阻抗),可能必需使用JFET输入缓冲器以获得可能的最大输入阻抗。我们有一款器件AD8244,这是一个四路JFET输入缓冲器,专为此而设计。您可能也会考虑使用AD8220 JFET输入仪表放大器(或者其双通道版本AD8224)。

     

    希望这对您有所帮助。

    谨致问候!

    Scott

Children
No Data