使用ADA4897-1出现大幅失调电压 ,怎么办?

来自网友jeg 的提问

 

我有一个标准反相放大器级Rf=100KRg = 10k (A = -10 V/V) 放大器采用+/-5V电源供电并且正输入端子连接到0V 引脚15为开路。 引脚8 (nDISABLE)也为开路。 非常简单的设置。

 

问题是输出的DC失调为-2.2V除此以外行为与AC信号的预期行为相同。 尝试禁用引脚高电平,但没有效果。 在三个ADA4897-1器件上重复了此操作,结果全部相同。 在正输入与接地之间插入一个9kOhm的偏置补偿电阻之后,DC失调变为大约100mV

 

不使用这一偏置补偿电阻时我将器件换成AD8610失调消失电路行为正常。 有趣的是,当我以基本同相配置(Rf = 247Rg = 13A = 20 V/V)使用ADA4897-1时,没有失调电压。 是否是我恰好收到了一批损坏的器件,还是对于这些器件,我缺少一些什么?

 

,

谢谢

 

  Jason

  • Bob的回复

    较高的反相配置电阻(Rf = 100K)以及杂散电容可能会在250 MHz产生足够相位滞后从而导致电路震荡。 除非您具有非常灵敏的示波器,否则您甚至看不到震荡,但是异常偏置现象的确很明显。 这也说明了为何同相电路(电阻值要低得多)和AD8610(带宽仅为十分之一)能够起作用。

     

  • harryh (回复 jeg)

    在室温时100k ohm电阻的热噪声是40 nV/rt-Hz因此没有理由使用1 nV/rt-Hz运算放大器。根据您的最高信号频率,您需要更换运算放大器或电阻。

      您的真正目的是什么 需要什么样的增益 反相还是同相

  • 感谢这么快回复。

     

    Bob在最高100MHz我没有看到不稳定的迹象但是我可以检测具有更高频率范围的电路。 真是个好建议。 我最初放置了一个反馈电容以限制带宽。 该放大器为完全补偿(稳定增益1),因此我不认为这是一个潜在问题。

     

    Harry我明白噪声会影响这些器件的值。 反相放大器配置中的值没什么特殊意义,只是正确性检查。 如果在这种配置中无法使其正常工作,这可能意味着其他方面出问题(布局错误、器件损坏、电源故障等等)。

     

    我将使用更低的值Rg = 10Rf = 100测试反相放大器配置并在这里报告结果。

  • Harry,我也补充说明我的真正目的。 最终配置应提升1020最高400kHz 由于增益带宽积的限制,第一级必须为10倍左右。 噪声限值将为源阻抗(范围是1k-10kOhm(实部),100-300pF(虚部))。 我在考虑多种配置,包括电荷泵。电流噪声密度是这些源阻抗的最重要噪声来源之一。

  • Jason

     

    为了获得增益10乘以400kHz乘以10-20裕量我会挑选一个增益带宽为40-80 MHz的运算放大器。

    关于噪声查看AN-940可获取低电压噪声运算放大器表以及低电流噪声

    运算放大器表。 由于在大于五的噪声增益下运行也可以使用非完全补偿放大器

    因此ADA4637-1ADA4898-1AD8651OP37AD8022ADA4897-1将都是不错的选择。

    关于您提到的源阻抗我会关注低电压噪声。

     

    Harry