Post Go back to editing

有奖大讨论:放大电路设计,您最关心啥?

在我们的电路设计中,常常关注到的运放放大器指标有
共模抑制比(CMRR)
电源抑制比(PSRR)
轨到轨(R2R)
输入共模范围(ICMR)
阻尼系数
失调电压
噪声电平
失调电压
…………
没有最好,只有最适合!
放大器设计尤其如此,不同的设计,有不一样的指标诉求。
在您的电路设计中,您最关注放大器的什么指标?为什么?

欢迎大家探讨,所有有效发言的筒子将有机会赢得超级实用的《高速设计技术》(共10位)

奖励力度升级啦~免费送十五本好书!!!活动最后截止到4月21日哦!

获奖的筒子还可以在以下书籍中选择,数量有限哦!


Parents
  • 以前做精密仪器的时候,选型时考虑的要素有:失调电压以及其温漂系数,输入电流,噪声频谱,供电范围,输入范围,输出驱动能力,功耗。用的最多的是OP177和AD8629,对了,对于AD8629这种运放还得考虑输入带宽。一直对运放的SETTLING TIME存有疑问,发现运放负载RC选值会影响到ADC的精度,要改采样时刻,这个细微的信号示波器又是观察不到的,用的ADC(24BIT)如果采样早了就会读值有差异。

    现在告别了小信号测量这个领域,从事音频、视频相关的模拟设计,整个信号链路和信号放大电路还是相通的,比如CODEC就是DAC和ADC的功能,功放就是运放,LINE TRANSCEIVER就是仪表放大器。现在不再考虑OFFSET、线性度这些设计要素,转而对器件的SNR,信纳比,THD这些动态指标关注较多,正在学习中,ADI的MT TUTORIAL和LINEAR CIRCUIT DESIGN HANDBOOK写的不错。

Reply
  • 以前做精密仪器的时候,选型时考虑的要素有:失调电压以及其温漂系数,输入电流,噪声频谱,供电范围,输入范围,输出驱动能力,功耗。用的最多的是OP177和AD8629,对了,对于AD8629这种运放还得考虑输入带宽。一直对运放的SETTLING TIME存有疑问,发现运放负载RC选值会影响到ADC的精度,要改采样时刻,这个细微的信号示波器又是观察不到的,用的ADC(24BIT)如果采样早了就会读值有差异。

    现在告别了小信号测量这个领域,从事音频、视频相关的模拟设计,整个信号链路和信号放大电路还是相通的,比如CODEC就是DAC和ADC的功能,功放就是运放,LINE TRANSCEIVER就是仪表放大器。现在不再考虑OFFSET、线性度这些设计要素,转而对器件的SNR,信纳比,THD这些动态指标关注较多,正在学习中,ADI的MT TUTORIAL和LINEAR CIRCUIT DESIGN HANDBOOK写的不错。

Children
No Data