AD8145使用问题

电路图如下:


其中Vref 由ADI的DAC芯片AD5765输出端直接提供,VIN施加共模为0.5 V,差模为1.0V的差分信号

预设AD5765输出电压为0 V.

实验中,我测试芯片AD8145的REF引脚,发现该电压并不是AD5765预设的电压值(当然此时,AD5765输出电压跟REF端几乎相等,显然不正常)REF端输出一个与VIN同频的信号,且其峰峰值随VIN的频率变化如下:

及其对数坐标表示:

我的问题是:

REF端之所以不跟随AD5765,是因为AD5765的驱动能力不足造成的吗?

外加一个跟随器能解决问题吗?