有一项目,8路传感器数字输出,经过一块D/A板卡,输出模拟量,由于每路输出需要接30米左右的BNC电缆,想加一驱动电路。
我的想法是,每路输出经过一电压跟随器,增加驱动能力。运放选择转换速率快,温漂小的精密放大器,初步选定AD844,但担心它的带宽达60MHz,可能噪声会比较大,需要优化。
亲们,看看还有没有更好的放大器选择,或者更好的驱动电路方案,请赐教,不甚感激!
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
建议选择电流缓冲型的运放!如早期的Buf03,现在的ADXX我记不起,你查查应该就有了!
而且如果没有成本压力的话可以考虑平衡传送!希望能帮到你!
您可以考虑AD817,输出电流可以达到50mA, 对驱动的容性负载没有要求,即可以驱动无限大的容性负载。
AD817的驱动能力比AD844强,而且AD844驱动大电容性负载需要外接RC,其它特性基本差不多,谢谢回复, !
你好!能否传线路图上来看看吗?听你这么说应该是电路上有问题哦!
您好!现在遇到一个问题,向您请教。
我用+15V 0.5A和-15V 0.5A电源模块给二十四路AD817供电,工作时发现随着通电时间的延长,AD817芯片表面温度有点高,手摸起来烫手,而且随时间有升高的趋势。采用的是DIP8塑料封装的,这正常吗?正常该芯片消耗7mA电流,功耗210mW,怎么估算芯片工作时的温升?
您可以从AD817数据手册中得到DIP8封装的热阻是100C/W,如果芯片功耗是210mW,那么芯片结温上升:100x0.21=21C。
哦,多个一起用的温升应该差不多吧,我再测测吧。