如题,如何选择正确的ADC 输入端:是先滤波再放大,还是先放大再滤波呢?欢迎大家根据您的经验讨论哦
如题,如何选择正确的ADC 输入端:是先滤波再放大,还是先放大再滤波呢?欢迎大家根据您的经验讨论哦
ADI亚洲技术支持中心的同事们给出的建议是——一般是先放大再滤波,这样经过放大器带来的噪声也可以被滤除。您怎么看?
微博网友@lfine的观点,分享出来供大家参考:
信噪比较高的信号可以先放大,后滤波。如果是很弱的信号淹没在强大的带外噪声中,先放大可能造成严重非线性失真,甚至阻塞,产生大量互调成份难以滤除。这时要先用带通滤波滤除强带外干扰再放大。
还是应该具体问题具体分析吧。
比如几乎所有的射频输入电路都是先滤波的,否则空间的杂散信号过大,并且不可预见,会导致后端的放大器饱和甚至损坏。
如果在系统内部的信号,比如对于ADC前端的信号处理,很可能是先放大后滤波,因为杂散可预见,并且干扰信号相对比较小,不会导致放大器性能下降。
ADI专家直接给一个不论情况的答案,不太合适吧。
我以前试过,小信号先滤波在放大的话,输出端信号基本上没了,如果先放大,再滤波,再放大就好很多了.
对于微弱的信号输入来说,滤波肯定不太容易,如果信号放大后,再进行滤波就方便多了,信号经过一个线性系统,在相位或者幅度上都有改变,这样滤波效果应该会更好些!
我觉得是先放大再滤波,如果有可能的话可以先放大,再滤波,然后接着放大,再滤波。得考虑后一级输入等效噪声应该比第一级输出噪声小。
具体情况具体分折.我一般只隔离滤波然后进ADC,再通过软件调整放大倍数.
我觉得一般是先放大后滤波,因为信号通过放大器也会产生噪声,如果是先滤波后放大,放大之后还要滤波,增加额外的成本。