如题,如何选择正确的ADC 输入端:是先滤波再放大,还是先放大再滤波呢?欢迎大家根据您的经验讨论哦
ADI亚洲技术支持中心的同事们给出的建议是——一般是先放大再滤波,这样经过放大器带来的噪声也可以被滤除。您怎么看?
微博网友@lfine的观点,分享出来供大家参考:
信噪比较高的信号可以先放大,后滤波。如果是很弱的信号淹没在强大的带外噪声中,先放大可能造成严重非线性失真,甚至阻塞,产生大量互调成份难以滤除。这时要先用带通滤波滤除强带外干扰再放大。
还是应该具体问题具体分析吧。
比如几乎所有的射频输入电路都是先滤波的,否则空间的杂散信号过大,并且不可预见,会导致后端的放大器饱和甚至损坏。
如果在系统内部的信号,比如对于ADC前端的信号处理,很可能是先放大后滤波,因为杂散可预见,并且干扰信号相对比较小,不会导致放大器性能下降。
ADI专家直接给一个不论情况的答案,不太合适吧。
面对这个问题,微博上的网友是怎么选择的呢?一起来围观围观http://weibo.com/2076948101/AfclCtGGT
面对这个问题,微博上的网友是怎么选择的呢?一起来围观围观http://weibo.com/2076948101/AfclCtGGT