你好,使用AD8367工作在VGA模式,电路图是按照datasheet典型应用电路连接的,如 下图
然后调试结果是,当VGIAN=500mV时,输出才放大2倍。最大能放大5倍左右,请问这是怎么回事,正常吗?
即使如此,输入信号100mV,当频率增加到40MHz时,开始衰减,这种现象也不正常吧,毕竟ad8367是增益带宽积100G的?
你好,使用AD8367工作在VGA模式,电路图是按照datasheet典型应用电路连接的,如 下图
然后调试结果是,当VGIAN=500mV时,输出才放大2倍。最大能放大5倍左右,请问这是怎么回事,正常吗?
即使如此,输入信号100mV,当频率增加到40MHz时,开始衰减,这种现象也不正常吧,毕竟ad8367是增益带宽积100G的?
您好!
有几点需要注意。首先是输入信号幅度和输出信号幅度限制。输入信号最大不能超过700mVp-p,输出信号幅度不会超过1dB压缩点。AD8367数据手册中增益为功率增益,而不是电压增益。还有就是需要注意输入和输出匹配电路的设计。在失配的情况下测量则体现为增益不足。
您好!
对于级联设计,建议两级间设计pi型或T型纯阻网络,增加两级级间隔离度,避免自激震荡。
你好!
我是两级级联AD8367的,然后两片AD8367的Vg(电压增益控制)口是连在一起的,当输入电压大于450mV时(MODE=1),会震荡,不知可能是什么原因?