AD8221输入悬空时,输出是怎样的?如果输出不确定,后面的AD输入怎么保护?测量mv级信号,放大15倍,有没有什么推荐的保护电路?
AD8221输入悬空时,输出是怎样的?如果输出不确定,后面的AD输入怎么保护?测量mv级信号,放大15倍,有没有什么推荐的保护电路?
您好!
仪放输入悬空,输出状态是未知的。需要加保护电路。保护电路可以通过电阻网络将放大器输入接到固定共模电压上。这样在没有输入的情况下,会有共模电压,差模电压为0。
一对差分信号中有一路悬空状态也是未知的。不太确定您的应用,如果只采一个信号,那么您使用AD7190单一通道就可以了。
AD7190伪差分方式,将4个通道接同一信号输入的想法是因为出现过某个通道突然坏掉的情况,所以想这样试试。
您好!
如果通道损坏,您可以检查一下是什么原因导致损坏的,也可考虑加模拟输入保护电路。
如上图的AD8221接法,AD8221的VREF=2.5V,增益=15。接桥式传感器时输出正常,曾经把传感器取下来一段时间(3-4周),然后再接上传感器,AD8221输出都为负数,以上情况多片AD8221均出现过,没查到什么原因。