DA+运放,运放的输出直流电压高怎样调低?

我用的DA是ad1934,运放是ADA4841-2,附件中第一张是我的系统图,BF518----AD1934----ADA4841,ad1934转换完毕后接入ada4841。第二张是AD1934,第三张是ADA4841电路图。

我们DA转换的是心肺音频信号,DA转换输出的信号如第四张图片,我想把信号放大,调整的的电阻如第三张ADA4841电路图中的R25 和R31,最开始这两个阻值都是10k,因为声音小我把他换成了12k和20k,12k的如压缩包12k.zip,我用示波器测量的是out端点上的波形,黄色的为调整为12k的输出波形,可以看到直流电压比10k的高了0.4v;后来又调整电阻为20k,如压缩包的图片20k.zip。黄色线为调整为20k的out输出波形,直流电压为4.4v,波形出现了幅值削顶。

我想基于这个ADA4841的电路怎么降低这个电路的直流电压?

attachments.zip
  • 1.1MA电源电流条件下具有最低噪声和失真

    ADA4841-X系列满足了便携式设备设计工程师对运算放大器的的要求,就是通过降低失真和噪声来提高分辨率。新的运算放大器系列因为达到了2 NV/√HZ的宽带电压噪声和1.4 PA/√HZ的宽带电流噪声,所以满足了这个要求。为了在低频段保持低噪声环境,这些放大器在频率为10 HZ时具有6 NV/√HZ和13 PA/√HZ很低的1/F噪声。另外,这些放大器还具有极低的失真,在频率为100 KHZ时的无杂散动态范围(SFDR)为111 DBC。因为在1.1 MA电源电流条件下便可达到上述噪声和失真性能水平,所以在任何应用中都能节省功耗并且使发出的热量最低。

    R-R输出和DC精密度特性

    ADA4841-X系列具有满电源摆幅(R-R)输出特性,允许信号在与电源任意端相差100 MV的范围内摆动,从而在2.7 V~12 V的电源电压条件下获得了最大的线性输出范围。输入端的共模电压范围最低可达到负电源电压。此外,这些放大器还具有优良的直流(DC)精密度,具有500 ΜV失调电压最大值。它们具有的低噪声和低失真以及R-R输出和DC精密度特性的组合特性使这些器件非常适合于低功耗的16 BIT和18 BIT便携式系统。ADA4841-X系列非常适合与业界领先的16 BIT和18 BIT模数转换器(ADC)配合使用,其中包括ADI公司的AD7685和AD7686。

  • 您的问题有可能出在您的输出端的高通滤波器设置频率过低,导致47uF上的电荷泄放太慢,您可以将47uF电容取掉尝试一下,或者将100K电阻设置小点。