Post Go back to editing

关于AD8367的DETO管脚电压问题。

您好!

    我按照数据手册中的原理图做了一块PCB,但在调试过程中发现DETO管脚电压一直在2.5V左右,并不符合0~1V的电压值,之前也翻阅过几篇有类似问题的帖子但都没有给出明确答案,现在我的测试环境和数据手册中一样,输入输出均未接入其它电路。此时的DETO管脚电压一上电就上升到2.5V,请问这是什么原因?是否和PCB的布局有关系呢?

    补充:当把Gain和DETO断开并单独给Gain一个恒定电压时,AGC工作正常,现在的主要问题就是DETO的管脚电压问题了~

    请各位专家给点意见啊~

Parents
  • 您好!

         感谢您的回复,这部分电路已经加上,但仍旧不工作。

         我理解的是,在无信号输入的时候,DETO应该输出很低的电压,大概几十毫伏的样子,而且这个值是和输入信号成正比例变化的。但现在,我加完钳位电路以后,上电完成时,在无信号输入情况下,DETO便直接变成1V。加载输入信号后,其电压值也不随输入信号改变。

Reply
  • 您好!

         感谢您的回复,这部分电路已经加上,但仍旧不工作。

         我理解的是,在无信号输入的时候,DETO应该输出很低的电压,大概几十毫伏的样子,而且这个值是和输入信号成正比例变化的。但现在,我加完钳位电路以后,上电完成时,在无信号输入情况下,DETO便直接变成1V。加载输入信号后,其电压值也不随输入信号改变。

Children
No Data