我用AD835的Datasheet上的电路做了一个乘法器电路,但是测试的时候发现,当输入信号大于峰值大于600mV左右的时候,1和8两个引脚端就会突然出现两个直流偏置,约-1.5V,请问有人用该芯片出现过这种问题吗?求指教。。。。
您具体给AD835的输入信号的电路是什么?AD835是直流耦合,所以您给出的信号是什么,那么进入到输入端的信号就是什么。不是交流耦合,所以芯片是不会给输入端提供直流偏置的。请您仔细核对一下您输入的电路。还有注意一下您输入信号的共模值,带宽等等是否都在AD835的输入要求范围内了。
你好,问下AD835交流耦合输入,芯片会给输入端提供直流偏置吗?
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
AD835的输入不能是交流耦合的,必须要提供一个共模电压,这个共模电压的范围在数据手册中page3 的-2.5V到3V。
信号输入到ad835芯片后,芯片内部会不会导致输出有相位偏置?小弟做的电路有这种情况,求解??