我用AD835的Datasheet上的电路做了一个乘法器电路,但是测试的时候发现,当输入信号大于峰值大于600mV左右的时候,1和8两个引脚端就会突然出现两个直流偏置,约-1.5V,请问有人用该芯片出现过这种问题吗?求指教。。。。
谢谢,信号输入为VPP为2v的正弦波,两路输入无偏置,频率一致,相位差可调,电路是手册上的电路,第四引脚Z直接接地,最后的输出W直接使用示波器观察,
1、若两个输入相位差为90°,输出理论上没有偏置,但实际测量时,输入vpp为2v,频率1MHz信号时,相位差在95°时,输出在时才会没有偏置?
2、随着频率的增大,使得输出信号没有偏置时的相位差变小,比如实际测量输入vpp为2v,频率5MHz信号时,相位差在89°时,输出在时才会没有偏 置?
3、Z引脚的电路一定要求接吗(就是R1R2对电路又很大影响吗)?
求解,不胜感激!!