关于AD8138的使用问题

您好,附件是AD8138的外围电路,是参考芯片手册的电路设计的。主要是为了实现单端转差分的功能。现在出现几个问题:

1. 对于Vocm引脚,我从0V变化到750mV的过程中,输出的共模电压并不是芯片所描述的与该引脚上的电压差不多,而是始终是750mV,也就是说无法让输出共模电压为0.请问:这是什么原因造成的?我该如何更改电路能够设置共模电压为0V?

2.调试过程中发现,对于单极性的信号或者说只有正值的波形,其Vout+的输出是0V.这种输出是正确的吗?

3.以上是单端转差分,若是差分转差分,我该如何修改该电路?

先谢谢您了,希望能尽快答复!