微信号放大,放大器如何选型啊?

你好。我们最近在做一个项目,是关于光电传感器的,我们用的PSD位置灵敏传感器,可是用的处理电路很糟糕,望@ADI给我们推荐一个合适的放大器,对微小的电流信号(uA级)经过流压变换放大的放大器,谢谢    

Parents
  • 补充几点:

     

    1. 首先对于微弱信号处理,得选择低偏置电流,输入阻抗大的OPADI用于光电转换上的芯片是AD549LIb=60fA),根据您的需求,对于uA级的信号,理论上OP的偏置电流至少要nA级别,最好是pA级别。这种OP ADI有很多种,FET输入级基本都在这个级别:如AD8627AD8641等等。
    2. 您得注意使用过程中的降噪处理,比如反馈电阻上加反馈电容(很有必要),可降低电路的高频噪声增益。第二种方法是用复合放大器进行降噪处理。
    3. PCB方面,如果精度要求很高,需要采用guard ring,电源做好去耦。
    4. 电路结构尽量不要采用反偏结构,采用零偏结构有利用提高噪声性能。反馈电阻的选择尽量越大越好,这样可以降低电流噪声,提高信噪比。
    5. 关于这种IV变换电路,ADI有专门的仿真软件,可以进行仿真。http://designtools.analog.com/dt/photodiode/photodiode.html
Reply
  • 补充几点:

     

    1. 首先对于微弱信号处理,得选择低偏置电流,输入阻抗大的OPADI用于光电转换上的芯片是AD549LIb=60fA),根据您的需求,对于uA级的信号,理论上OP的偏置电流至少要nA级别,最好是pA级别。这种OP ADI有很多种,FET输入级基本都在这个级别:如AD8627AD8641等等。
    2. 您得注意使用过程中的降噪处理,比如反馈电阻上加反馈电容(很有必要),可降低电路的高频噪声增益。第二种方法是用复合放大器进行降噪处理。
    3. PCB方面,如果精度要求很高,需要采用guard ring,电源做好去耦。
    4. 电路结构尽量不要采用反偏结构,采用零偏结构有利用提高噪声性能。反馈电阻的选择尽量越大越好,这样可以降低电流噪声,提高信噪比。
    5. 关于这种IV变换电路,ADI有专门的仿真软件,可以进行仿真。http://designtools.analog.com/dt/photodiode/photodiode.html
Children
No Data