你好。我们最近在做一个项目,是关于光电传感器的,我们用的PSD位置灵敏传感器,可是用的处理电路很糟糕,望@ADI给我们推荐一个合适的放大器,对微小的电流信号(uA级)经过流压变换放大的放大器,谢谢
你好。我们最近在做一个项目,是关于光电传感器的,我们用的PSD位置灵敏传感器,可是用的处理电路很糟糕,望@ADI给我们推荐一个合适的放大器,对微小的电流信号(uA级)经过流压变换放大的放大器,谢谢
建立时间和刷新速度是两个不相同的概念,建立时间是指在输入突变时,输出达到指定精度时所需要的时间。另外,可通过SPI直接读取平均功率寄存器。
你要挑的OP,應該要選雜訊小的,這樣OP的雜訊才不至於蓋過訊號大小。
如果你的位置灵敏传感器內阻大於50K歐母,就要選等效輸入電流雜訊較小的OP,小於0.1pA/sqrt(Hz)的較好。
如果感測器內阻較小,則可以考慮等效輸入電壓雜訊較小的OP,小於6nV/sqrt(Hz)的OP,蠻好找的。
如果你設計的電路需求是AC的,就要較注重OP的AC參數;反之則要注重DC參數。
若有錯誤,請不吝指教…
补充几点:
您好, 您可以考虑以下芯片:
ADA4817,ADA4891,AD8045,AD8011,ADA4350,ADA4932,AD8099,ADA4930,
ADA4927,AD8009,ADA4939,AD829,ADA4940,AD8065,AD8007,AD8001,ADA4851
您好, 您可以考虑以下芯片:
ADA4817,ADA4891,AD8045,AD8011,ADA4350,ADA4932,AD8099,ADA4930,
ADA4927,AD8009,ADA4939,AD829,ADA4940,AD8065,AD8007,AD8001,ADA4851