ad8376将底噪抬高! 如何解决!见图! 测试条件! 输入输出与外界断开! 5V外部电源 单独供电! 标准匹配 实际 需要输入信号为70M 带宽28M 调制信号!
您好!从您发出来的图看,没有看到70MHz的中心频率信号呢?两幅图分别是怎么测试的?
消息编辑者为:s h 输入信号为70M 带宽28M 调制信号
经过一个抗混叠滤波器后,接AD9628, 其输入口频谱, 感觉好像镜像频谱特别大,不知怎么解决!求助高手!谢谢!
详见AD8376的噪声系数。