AD8220仪表放大器构建高通滤波器的疑问(紧急)

各位ADI的工程师好:

       我最近用AD8220仪表放大器做一个高通滤波器,要求截止频率20HZ左右,放大30倍左右。电路图如下图1所示,J3和J4接差分输入信号,TP2为输出测试点。

然后在ORCAD中进行了仿真,进行了仿真,仿真电路如下所示:

输入100HZ、10mv的正弦波,仿真波形是正确的,这里就不贴出来了。

之后我按照第一幅图进行了焊接,并将示波器的地接入电路板上的电源地,但输出波形只有正半周,没有负半周的波形,见下图:

之后,我将输入信号的J4端接通电源地,波形就是正常的。这说明:J3对地差分是正常的,但J3和J4差分,输出波形就只有一半。

请问一下:各位有没有碰到过类似的情况?为什么仿真时正确的,测试却完全不同呢?是AD8220的接法有问题吗?很紧急,谢谢各位!