求助--模拟电路设计问题

在下面这个电路图中,为什么OP27的同相输入端(3管脚)要输入电源电压的分压?在电路设计中如何确定R6和R7的值?

  • 这个电路是您自己设计的?还是具体的哪一种应用要求吗?是否能告知我们这个电路的出处或者应用要求。您也可以用我们网上的multi-sim来仿真一下这个电路的行为。

  • 感觉像是对输出信号进行直流偏置用的。

    由于虚短,反相端电位与同相端相等,这样就可以使T1工作在放大状态时的C极的电位固定,由于C1的隔直作用,使得输入放大电路的只有INPUT的交流分量,若交流分量为0时,OUT端输出一个固定电压值(具体可通过直流通路中R3电流固定,R1、R2、R8对V1和OUT的分压,T1基极和射极压降固定,流过R3的电流固定,R4、R5压降和为OUT电位求出OUT与V1的关系),如果INPUT的交流分量不为0,T1的c极和e极中的电流发生变化,R3中电流不变,C3中有交流电流流过,由于反相端电位固定,所以只能是OUT的电位改变,才能使C3发生充放电过程。应该可以通过交流通路算出OUT和INPUT之间的一个关系(应该是线性的吧)。将直流通路和交流通路中OUT信号的输出分量叠加得到最后的结果。

    所以感觉是对放大后的交流信号进行直流偏置。

    R6,R7的选取应该参照直流通路中OUT和V1的关系以及输出信号对直流偏置的要求选择,同时好像也要考虑到INPUT交流分量输入时,始终保证T1工作在放大状态,毕竟R6、R7的比值决定了T1集电极的工作电压。

    以上是个人定性分析的一点思路,由于没有经过具体计算,所以不知道对不对,仅供参考吧。万一算出直流通路中OUT和V1没有关系,那R6、R7可能就是为T1工作在放大状态,同时对电路可放大的交流分量的范围进行限制吧。

  • 刚刚仿真了下,昨天猜的果然不是很对,看来电路还是得计算&仿真。R6、R7应该不是为OUT提供直流偏置的,改变R6、R7的比值对OUT的直流偏置影响很小。

    由于没有进行具体计算,根据我仿真时调整参数的感觉,R6、R7应该是为T1的c极电位固定提供保障,这样可以保证T1工作在放大状态。

    我这边仿真OUT端输出应该还好,不过我对R1、C3的值进行了调整。但是由于我仿真时间很短(1秒多一点),电路还没有达到最后的稳定,所以不知道仿真时间长了电路最终稳定后会是什么效果。

    仿真的时候你监测下T1基极的交流输入电流,和OUT的交流电压输出,然后调整元件参数的时候看下T1基极的交流电流输入,要保证其达到T1的工作水平(比如很多晶体管要达到uA级)。别人这样选型的原因可能是现场试验得到或者根据计算结果得到的。只能参照一下,仿真调试的时候,还是要根据各元件在传递函数中的作用来进行调整的。