小弟在调试AD8009放大电路的时候,电路如下,用的电阻比例是3K: 100K,但是接上信号发生器的以后,输出信号因为带有比较大的直流成分,直接就超出了AD8009 -4V~+4V的输出信号范围,然后将电阻换成比较小的1K: 33K的时候直流成分就小很多了,这个是为什么啊(我的导师说可能是漏电流的原因,但不确定)?希望有人能详细地解释一下
被过滤广告
我的问题是同样增益的时候,电阻值取比较大的3K:100K的时候会产生好几伏的直流成分,而电阻比例取1K:33K的时候小很多,200:6.2K的时候基本就没有直流成分。
老师说可能因为在2脚到6脚上有漏电流流过,因为R5取值很大100K的时候上面就产生的明显的电压,但他也不确定。
我查了些资料,电流反馈放大器的反馈电阻取值有规定要取比较小的电阻
|
我还想请问下,把电流反馈型运放接成反向输入对电路会有什么影响吗?我现在就有一个问题,接在AD8129后会发生电流变大,芯片发烫,但是单独调试就不会有这个问题