求教用AD8367做AGC,调试时遇到的一些问题

我按照AD8367新版datasheet中figure34搭了个AGC的电路,在50mV峰峰值、20kHz正弦波输入信号下调试,发现:
        1)
若GAIN接入0.5V~1V外部增益控制电压,芯片能正常放大输出;
       
2)若把GAIN脚和DETO脚相连,用内部检波输出功能实现电压的AGC控制,发现DETO输出电压在2.5V左右,与datasheet里DETO所标定的
0V~1V电压输出有较大差距。     请问这是什么问题造成的?该如何解决?
      3)
AD8367在低频工作状态下还需要做输入输出匹配吗?
     
4)datasheet里的OIP3指代的是什么量,有何意义?如果有OIP3,是不是也有OIP1,OIP2,那又各有什么含义?在实际中有何指导意义?
    
谢谢

  • 请尽量参考图34配置测试电路,再对比图21,检查AGC RSSi是否正常(0~1V)

    以经验来说,10 MHz以上的信号需要小心阻抗匹配的问题。手册上给出的匹配数据也是10 MHz为起点的。10 MHz以下视您的测试情况而定。

    IP3,third intercept point,中文三阶交调点。
    IIP3,输入三阶交调点
    OIP3,输出三阶交调点

    当两个不同频率的信号通过一个非线性系统时(双音测试),输出一般会含有一些不属于输入频率谐波的成分。这种现象来源于两个信号的混频(multiplication),叫做交调(intermodulation)。

    设两信号频率为ω1、ω2,通过非线性系统将产生各种源自ω1、ω2组合的频率。其中2ω1-ω2、2ω2-ω1由非线性系统传函的三阶项产生,在ω1、ω2附近(若ω1、ω2接近),是我们所关心的,这些谐波频率成分随着输入信号幅度的增长而增长,增长速度正比于输入幅度的立方。

    当输入幅度使得3阶项的系数和基频相等,这一输入幅度就称为输入3阶交调点。

    3阶交调点是系统线性度的度量。

    我想“IP2”也是可以用类似的方法定义的,但是我们通常不这么做。

    "IP1"不存在。

    IIP3和OIP3的关系:

    OIP3=IIP3×Gain

    OIP3 (dBm) = IIP3 (dBm) + G (dB)

  • 请问仁兄的问题是否解决了?现在小弟遇到了同样的问题,很棘手,万望赐教!

  • 楼主问题解决了么。。。小弟现在搭的AGC,DETO脚也是一直2V,不知道是什么原因