问题: 求教AD8221和AD8597 50Hz工频干扰问题

目前使用AD8221和AD8597做uV级信号采集,信号范围0-100kHz,总放大倍数为1000倍,
AD8221 放大10倍,AD8597放大100倍,但是发现AD8597的输出上叠加了50Hz的工频干扰,输入信号为0时,输出正负2mV的50Hz信号。我的供电电源质量很高,采用线性电源,三级稳压器。
如果加大AD8221 的放大倍数为100倍,AD8597放大10倍,AD8597的输出50Hz的干扰有所降低 , 后级后的,,,,,1的但AD8221的输出噪声增加很多。
请教如何处理工频干扰问题,并保持教好的噪声水平。

Parents

  • 可是50Hz是我比较关注的频率,把它干掉了,我就测不了这个频率附近的值了,还有没有更好的方法。
    刚才测了一下,输入短路时,放大100倍后的AD8221输出50Hz的噪声幅度约为150uV,正常噪声在40uV左右,我用24位AD测量的。
    又经后级放大后,为了观察的更明显,把后级电路调成了100倍,50Hz的噪声幅度约为10mV
    求教,如何降低该50Hz干扰

Reply

  • 可是50Hz是我比较关注的频率,把它干掉了,我就测不了这个频率附近的值了,还有没有更好的方法。
    刚才测了一下,输入短路时,放大100倍后的AD8221输出50Hz的噪声幅度约为150uV,正常噪声在40uV左右,我用24位AD测量的。
    又经后级放大后,为了观察的更明显,把后级电路调成了100倍,50Hz的噪声幅度约为10mV
    求教,如何降低该50Hz干扰

Children
No Data