问题: 求教AD8221和AD8597 50Hz工频干扰问题

目前使用AD8221和AD8597做uV级信号采集,信号范围0-100kHz,总放大倍数为1000倍,
AD8221 放大10倍,AD8597放大100倍,但是发现AD8597的输出上叠加了50Hz的工频干扰,输入信号为0时,输出正负2mV的50Hz信号。我的供电电源质量很高,采用线性电源,三级稳压器。
如果加大AD8221 的放大倍数为100倍,AD8597放大10倍,AD8597的输出50Hz的干扰有所降低 , 后级后的,,,,,1的但AD8221的输出噪声增加很多。
请教如何处理工频干扰问题,并保持教好的噪声水平。

Parents Reply Children
No Data