光电二极管前置放大电路 AD8067

我要对一个脉冲宽度为5ns的激光脉冲信号放大,探测器是PIN光电二极管,通过计算后得到光照时光电二极管的输出电流时0.2mA左右,所以我准备使用前置放大电路,选用的是OPA657现在有些问题:
1.我现在有两个思路,因为放大电路输出后接峰值保持电路和比较电路,所以我放大后的信号只要在1V左右就可以了,根据前置放大电路的原理,输出电压是二级管电流和Rf的乘积,方案一:那么我如果选用K级以上的电阻的话,前置放大电路就可以直接接峰值保持电路,但是考虑到5ns的信号,Rf过大电阻的电容效应是否会影响放大的特性?方案二:如果我选用K级以下的电阻,那么我还需要在前置放大后面再接一级放大,大约是10倍增益,60M带宽。不知上面面那一种方案更好一些,或者有更好的方案?还有就是前置放大电路的Rf是否一般都取很大的数值?
2.我在AD8067的手册上看到了前置放大的输出电压的计算公式是:

这个公式里面的s是什么意思?导纳?