关于AD623的电路

我的问题描述如下:

     电路图在附件中,大约50倍放大,当输入的直流信号在0-23mv之内变化时,线性良好,输入信号大于25mv时,输出的电压在1.2V左右,不再成线性了,是不是我的电路接法有问题?

    我的理解:

     输入的直流电压信号应该在0-90mv内变化,输出都应该成线性变化。(理解有误?)正确的电路应该怎样?

    我用ADI公司的仿真软件模拟过,如果共模电压在2V左右或者接正负5V供电,(0-88mv)上述电路基本没问题。如果不采用正负电压供电,怎么样在输入端产生一个2V的共模电压?

     期盼解答!