chm的AD603入门应用笔记

这几天用AD603做了一个两级增益放大器,有一点小感触,把自己总结的东西拿出来晒晒,大家分享。    将AD603配置在模式一:增益在- 11~ + 30dB 时的带宽为90MHz ,下面说一点感触最深的东西,我是按照经典电路搭接的,电路原理图见附件。电路做完后就开始测试,先测衰减性能,基本是按照要求的倍数衰减的,我说基本是因为有以下几方面的原因:1.选用的C8051f020单片机内部自带DA/AD转换模块,使用内部基准源作为基准,实际使用时发现内部的基准源并不很稳定理论输出电压为2.5V,实际使用时输出为电压为2.44V,有些摆动,结果导致DAC0输出的控制电压Vgpos有波动,而此电压直接影响到增益;2.由于电路是由多个模块组成的,结果测试时发现各模块地对地之间有些压降,大约为10mv,导致Vgpos对低电压有波动,这也让我明白,电路精简的重要性,庞大的系统本身也会带来不稳定因素的增加;3.Vgneg控制端电压是由分压电阻分压后得到的,电阻选择的精度不够,有一些温漂,导致此端控制电压也有微小波动,故而整体增益控制精度不够。不确定因素多,因此要用压控增益放大器AD603实现精确增益控制,有些困难。

   虽然衰减时实际增益与理论计算有些出入,这还可以理解。但是当系统工作于放大模式时,输入峰峰值为10mv,频率为1KHz的正弦波,输出的波形,让人无法理解,只出现噪声没有有用信号,后来找资料发现,自己设计时忽略了AD603一个重要的参数:输入阻抗约100欧姆,我是将信号源直接接到AD603输入端进行测试的,这是很错误的,是对运放参数的不理解造成的,所以这一错误让我铭记,集成芯片的参数是重要的,以后设计时会注意的,这是最大的收获。后来在前面加了一级跟随器问题就解决了,而且选用不同的运放改造为跟随器,其性能也不尽相同,最开始选用的是LM324搭接的,发现信号经过跟随其后有一些毛刺,信号失真了,换用OP07作为跟随器,就没有出现这种情况,因此,制作一个电路是很有讲究的,对运放的基础知识还应当加强。

  用作跟随器的运放的选择与跟随器的作用,网上找了一下,转述至如下:

集成运放应具有以下特点:

    集成运放是个双端输入、单端输出、具有高差模放大倍数、高输入电阻、低输出电阻、能较好地抑制温度漂移的差动放大电路。而电压跟随器要求,从字面了解,是个电压复制,但隔离影响的器件,集成运放正具有高输入电阻、低输出电阻的用于电压跟随器所需的最大用点,当然抑制温度漂也是个很好的优点。

电压跟随器作用:为了匹配功率或者阻抗采用的方法。

比如输入信号虽然幅度够,但是带负载能力差,为了能有效驱动负载,就得加一级跟随。

这个跟随也用来隔离后级对前级造成的干扰。