我在使用ada4254的断线检测功能时出现一个问题
我先对WB_DETECT寄存器(寄存器0x07)进行配置闭合SW_F1和SW_F2开关,之后读取ANALOG_ERR(0x04)寄存器的bit 4(WB_ERR)位。我将输入信号断开,能读到WB_ERR变为1,表示检测到了断线;此时仍保持输入信号的断开状态,对WB_ERR写1以清除该位错误,之后再持续读取WB_ERR位的状态,发现它他始终为0,无法对应此时输入信号仍是断开状态。
请问,这是芯片的功能如此还是我使用方法有误?
如果我想持续监测一个输入信号是否在断线之后仍保持断开的状态,我该怎么做?