Post Go back to editing

再次咨询ADCMP567使用问题

Thread Summary

用户询问关于ADCMP567电路设计中TRIG电平和迟滞设置的问题。最终答案确认图1中TRIG电平作为基准设置迟滞,图2中HYSIS引脚不应视为内部接地,且建议即使不使用迟滞也应通过1k~10kΩ电阻连接到稳定参考点,以提高稳定性。此外,推荐给TRIG信号提供低阻抗源(<100Ω),并设置最小迟滞(几mV)以减少抖动。
AI Generated Content

抱歉,不知道如何在之前的帖子后面再次提问,只好重新提问之前的问题。

目前我们设计了2种电路,帮忙看看是否有问题。图1的电路设计,ADCMP567 datasheet中 figure5 中的0V位置是否就可以表示为trig电平,也就是说,VH+/VH- 是以trig电平为参考基准的一个窗口。图2是否可以认为hysis电平为0.

  图1

  图2

  图3

    •  Analog Employees 
    on Feb 12, 2026 8:44 AM Contains AI Generated Content
    0

    1.图1中hysis 是以 trig 为基准设置的。

    2.图2不稳定原因:

    1️⃣ HYSIS 引脚不是理想的“内部接地”

    2️⃣ “hysis = 0” ≠ “无迟滞”

    3️⃣ 高速比较器 + 无迟滞 = 必然抖动 修改建议: White check mark

    推荐做法

    1:即使不用迟滞,也要“钳死 HYSIS” 例如: HYSIS → 通过 1k ~ 10k 电阻接到稳定参考(GND / 2.5V / TRIG) 目的:提供低阻 DC 锚点 White check mark 推荐做法

    2:给一点“最小迟滞” 哪怕只有 几 mV,都会极大改善稳定性。 ADCMP567 datasheet 实际上也不推荐 0 hysteresis 工作。 White check mark 推荐做法

    3:TRIG 源阻抗要低 如果 TRIG 来自 DAC / 滤波信号 建议 <100Ω 输出阻抗 否则会和内部输入电容形成震荡

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.